This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01539:哪里可以买到利肯电致变色镜?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260837/tida-01539-where-to-buy-the-licon-electrochromic-mirror

器件型号:TIDA-01539

您好  

我可以知道在哪里购买 的 Licon 电致变色镜吗?

而且在生产中使用此参考设计电路是否存在专利问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我会直接与制造商联系。 不确定 Licon 是否还在、或是否已被出售。 您可能需要检查 Gentex。

    谢谢。

    多诺万