This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:TIDA-010081

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260701/tida-010081-tida-010081

器件型号:TIDA-010081

TIDA-010080参考设计

如何计算 L5电感值、我们要求电流纹波约为负载电流20A 的2%。

建议我如何在此处计算 L 值

谢谢!

文卡泰什 B

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答一下吗?

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L5电感 用于 滤除输出电压纹波和噪声、通常 L5和 C31/C32将构成第二级 LC 滤波器。 将转角频率置于开关频率的1/10左右可以提供足够的插入损耗、这样可以先设定一个起点、注意 ESR 等寄生参数。 ESL、ESC 也会产生最终的纹波和噪声、并产生具有最小化交流高频环路的良好 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    通常、此输出电感器有利于输出电压纹波。 电感值取决于预期的衰减值。 例如、如果您要减小 Delta mV、那么根据电感器上的电压次级平衡。 Δ mV=L*Δ 输出电流/Δ t。

    谢谢。