This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11107:反激式设计中的自驱动整流器电路(由 D. Strasser 提供)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11107, PMP11065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1259340/pmp11107-self-driven-rectifier-circuit-in-flyback-designs-by-d-strasser

器件型号:PMP11107
主题中讨论的其他器件: PMP11065

您好!

在反激式转换器参考设计 PMP11107和 PMP11065中、作者采用了自驱动次级整流器:

它在不想使用专用 IC 的情况下运行良好。 但是、我需要稍微努力地了解一下电路。 到目前为止我的音乐:

  • 原则上、我认为 Q1用于快速从 Q2涌出栅极电荷以将其关断。
  • R7将 Q1的静态基极电流限制在某个静态水平、C10为电流峰值高得多的电流提供交流路径、以加快 Q1的开关速度。
  • D6可用于保护 Q1的基极-发射极结免受过度反向偏置的影响(否则可能在约6V 时发生死区)。
  • 然后、R5和 D4似乎为 Q2提供导通路径。

这样做是否有意义?

非常感谢、此致、

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、

    是的、您的分析是正确的。  该电路用于阻止反向变压器电压出现在栅极引脚上。  D4和 D6阻止反向电压、因此 Q2的栅极通过 Q1钳位至源极。  这在反向变压器电压可能超过 FET 栅极电压额定值的宽输入电压转换器中非常有用。  即使具有标准输入电压范围、Q1提供的快速关断也有助于提高效率。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的讲解。

    另外、我注意到我忽略了反向电压、再次感谢您指出这一点。

    此致、

    斯文