请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010081 主题中讨论的其他器件:TIDA-010080
早上好!
在1KW 参考设计中、是否需要输出侧电阻器(如图所示的 DNP)。
我们的输出电压上升到80V。我们的设定点仅为61V。如果需要在此处放置多大的电阻值、我们尚未填充此电阻器。
另一个疑问是输出侧10uF MLCC 电容器并联到4个数字,有什么需要,为什么需要? 在不组装该 MLCC 电容器的情况下进行测试
谢谢!
文卡泰什