This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:如何通过 PSpice 仿真 Flybuck?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1258235/pspice-for-ti-how-to-simulate-flybuck-by-pspice

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LMR38020

大家好、 我正在尝试在由 LMR38020控制的 Flybuck 上进行一个仿真。

我想知道如何在不同的输出电路中设置不同的接地。

另外、当我放置导线时、没有电气连接就不能通过其他导线。 这使得我的连接非常混乱。 如何在没有电气连接的情况下设置跨其他导线?

期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    感谢您与我们联系。  在 PSpice 仿真中、您应将输出返回到与初级接地相同的接地端、这是因为 PSpice 仅有一个0V 基准。  它不会影响仿真结果。

    如果您真的想在仿真文件中将次级接地与初级接地分开、可以使用1G 电阻器将次级接地节点连接到主 GND 节点。  该1G 电阻可视为隔离接地之间的实际阻抗。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、我的项目能够正常工作。 我还有一个问题:

    TI.com 中提供的 IC PSpice 模型是否考虑了寄生参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    我相信您是指 IC 的参数容差、对吗?  遗憾的是、IC 模型不包括容差、所有参数均已设置为典型值。  

    如果您谈论的是外部电路寄生效应、如 PCB 布线电感、变压器漏电等、则可以将其添加到模型中。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  实际上、我的意思是像集成在转换器内部的 MOS 的 Coss (er)、 二极管的结电容器等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    由于 e2e 维护、很抱歉耽误时间。  我认为这些寄生参数已包含在内、但仅处于典型值、并且其容差 未建模。

    谢谢。

    友好