This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:组件采购问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1259371/pmp22650-component-sourcing-issues

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件: TIDM-02013

您好!

    在尝试生产 VI 参考设计时、我很难找到 PMP-20174A、FRM-DOC-15和 RLTI-1379等。

我在 TIDM-02013参考设计的 BOM 中找到了这些元件

我能否通过网站订购这些组件? 它似乎主要是证明难以获取的电感器。

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renco 和 Cyntec 是磁性组件的制造商。

    请直接与他们联系。

    DKinnick@rencousa.com

    CHRIS.JC.HSIAO@cyntec.com

    请注意、FRM-DOC-15实际上是 RLTI-1371。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何迹象表明我们能够购买完全组装的 TIDM-02013电路板、或者我们是否需要制造 PCB 并装配元件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们不销售电路板。 在某些情况下、我们会将它们借给客户进行评估、但目前我们有3个月的待办事项。