请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、 TLV7031您好!
抱歉、是日语。
日本語で恐縮です。
技術ドキュメント「JAJA598–2018年7月」と同じ回路で
PSPICE-FOR-TI を使用してヒステリシスの検証を行おうとしています。ć
シミュレーションは、TLV7031デバイスのページから
「TLV7031 PSpice 模型(修订版 A) SLVMDG0A.ZIP (44KB)- PSpice 模型」
をダウンロードし、回路を修正して行っています。
しかしながら、シミュレーション結果には、ヒステリシスが反映されず
比較電圧の1.5Vでオンオフが切り替わってしまいます。
原因と対策のアドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。