Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01570
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01570 您好,专家,
当我翻转指定(《TI Designs:TIDA-01570》),我已将 xwr16xx_mmw_demo.bin 加载 到闪存中、 但 我在 测试 步骤(第4小节中遇到问题),
CANFD_1 接口 J5 , 使用示波器测试时无电平波动。
1.在 将 xwr16xx_mmw_demo.bin 加载 到闪存中后, 我应该采用 SOP 模式,

2. 如果我选择功能模式(001)、 我是否应该在 SOP_0上添加电阻 R46?

附加是规范