This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:AM273x + 2 * AWR2243的远距离配置文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1258040/tida-020047-long-range-profile-configuration-for-am273x-2-awr2243

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

我尝试修改 AM273x 的毫米波演示、该演示位于(mmWave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmWave_mcuplus_SDK_04_01_02\ti_demo\am273x\mmw)下、它仅使用一个 AWR2243来与级联 两个 AWR2243配合使用。

我在实现正确的配置来启用2个 AWR2243级联方面遇到一些困难。

您能否为我们提供一个标称配置文件配置以使级联工作或一个可随时使用的示例,该示例实施正确的方式来配置雷达和所有链以将云点作为输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您能否使用  C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x 在进行更改时、哪个将 awr2243的前端配置为参考?

    关于支持此 TI 参考设计的软件演示、让我来向团队核实一下、并让您知道是否有相关情况。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowdaa:

    等待您的建议。

    此致、

    穆罕默德。