This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM 和我们直径为20mm 的平透镜盖系统(LCS)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1258433/ulc1001-drv290xevm-and-our-20-mm-diameter-flat-lens-cover-system-lcs

大家好、

我想知道镜头盖系统(LCS)的最大可能尺寸和形状。
在一个视频中、我看到还使用 ULC 系统清洁了后视镜。 是否可以设计具有矩形形状和200mm x 100mm 尺寸的 LCS 的 ULC?
ULC 能否应用于其他形状和尺寸? 

此致

Udo Künne ć
电源和信号分配
电动/电子器件和 eDrive

电话

 

+49 5362 17-238

传真

 

+49 5362 17-320

移动

 

+49 172 3781062

Udo.Kuenne@iinovis.com

艾诺维斯有限公司
韦斯特兰普3-5
德国沃尔夫斯堡38442
www.iinovis.com
www.linkedin.com/company/iinovis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udo:

    感谢您的联系。 圆形透镜的最大直径是40mm。 我们有一个协作者负责矩形设计并查看其是否适用于我们的设备、但我们还没有经过认证的答案。

    此致、
    悉尼诺斯卡特