This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:使用 uart_uniflash 脚本刷写 AM273x 级联单元测试 R5f 二进制文件

Guru**** 2616175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1257382/tida-020047-flashing-am273x-cascade-unit-test-r5f-binary-using-uart_uniflash-script

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用级联单元测试应用程序(MMWAVE_mcuplus_SDK_04_01_02\mmWave_mcuplus_SDK_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x)使用 UART 引导加载程序脚本测试我们的硬件、该脚本直接加载映像并执行而不刷写(因为在刷写我  的电路板票证时存在问题)。

是否可以结合使用 R5f 二进制.xer5f 和 UART 引导加载程序脚本来运行应用程序? 如果没有,我们如何处理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我会将其转发给软件支持部门。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    如果要运行级联单元测试,通常的过程是使用包含的 makefile 文件构建测试,并将生成的 appimage 文件刷写到电路板上,然后按照 SDK 用户指南中的刷写过程运行测试。  

    我不熟悉 UART 引导程序、或者它是否可与.xer5f 文件一起使用来绕过闪存。 让我和我的团队讨论一下、然后回复给你们  

    此致!

    布会扬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuiyan:

    在使用 makefile 构建级联测试之后、 .xerf5 生成图像时、不存在多核图像 .应用图像 作为输出文件。

    .xerf5 无法使用 uart_uniflash 和 uart_bootloader 脚本使用。

    您能否检查是否有方法生成用于级联测试的粘度图像?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mssTest.mak

    e2e.ti.com/.../0676.makefile

    您好、Amine:  

    您是否可以尝试将 mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\ti\utils\test\ascaded 文件夹  中的 makefile 文件替换 为附加的 makefile 文件(将其重命名为 makefile 而不是0676.makefile 或它可能下载的任何文件)、然后将 这将使您能够构建 appimage  

    此致!

    布会扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buhiyan:

    谢谢。

    将生成 appimage、我们能够使用 UART_bootloader 加载和运行应用程序。

    此致。