This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 收发器 ISO 9141

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1255467/transceiver-iso-9141

主题中讨论的其他器件:TLIN1027-Q1

大家好、 我叫 Aaron、 其他工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。

我想知道是否存在符合标准 ISO 9141兼容接口功能的收发器、因为我需要具有 K 线和 L 线的收发器。

谢谢。此致、
亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 德州仪器(TI)没有任何符合 ISO 9141标准的收发器、但 TLIN1027-Q1因其能够以低数据速率进行通信而与 K-Line 和 L-Line 应用兼容。 也没有创建符合 ISO 9141标准的驱动程序的计划。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提供的信息。

    此致、  

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我对 TLIN1027-Q1与 ISO 9141的兼容性有疑问。 在 TLIN1027-Q1的数据表中、我只能看到一条 LIN 线。

    如果我连接的是具有 K 线和 L 线的电子控制单元(ECU)、则 这两条线路或者仅仅是 K 线都可以用于通信。

    如果线路是 LIN、我怎么能知道用于发送/接收数据的线路是 K 线路还是 L 线路?

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我的专长不是 K-Line 或 L-Line。 TLIN1027-Q1兼容 K 线仅是因为取消了显性超时、从而使数据速率非常低、这是因为信号传输方案类似。 您能否更详细地阐述一下您的问题?  

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道在与一个或多个电子控制单元(ECU)通信的情况下、是否可以知道使用了哪条线路来传输数据(如果是 K 线路或 L 线路)。

    TLIN1027-Q1收发器只有一条 LIN 线路、如何 知道数据来自哪条线路?

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    TLIN1027-Q1只想转换信号、因此无法知道信号是来自 K-Line 还是 L-Line。 该器件是一款 LIN 收发器、LIN 只有一条通信线路。 它不是为将同时使用 K 线和 L 线的应用而开发的、因此无法确定传输数据的通信线路。

    如果您能分享希望分享的方框图、我们也能为您提供进一步的帮助。

    此致、

    埃里克·哈克特