This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:OPA858、TLV3603

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1251770/pspice-for-ti-opa858-tlv3603

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:OPA858TLV3603

您好!

我将串联仿真以下 OPA858和 TLV3603、如下所示:

由于伪瞬态收敛、仿真时间需要很长时间、如下所示:

最终仿真会崩溃。

每个单独的组件仿真都可以正常工作、没有任何问题。

请告知我需要配置什么、以便此仿真可以正常工作?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是否愿意与我们分享您的项目档案?

    请参阅 [FAQ] PSpice:如何共享 TI 项目的 PSPICE-FOR-TI? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa858_2D00_2023_2D00_07_2D00_24T14_2D00_00.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱杰

    你得到了这个项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    可以。 我们将对其进行研究、并让您知道我们能找出什么。

    此致、
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是在 PSpice for TI 还是在 PSpice 的商业版本中完成的?

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jc  

    我在 PSpice for TI 和一家商业版中运行了该仿真。

    在 PSpice for TI 中、仿真失败了、在商业环境中、这需要很长的时间(大约一个小时)、但最终完成了。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    不知何故、它(SCHEMATIC1-TD)未在 PSpice for TI 中为我运行。 SPB 正在运行,并且运行缓慢。 还不知道原因是什么。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您的第1级具有平衡电源、输出接近零伏。 您的第2级具有单电源、这是有意为之的吗?

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc

    是的、是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我把它们分开了, 第一阶段本身运行良好。 我不确定比较器是否能够处理接近接地的输入。 我将让团队更熟悉这一点。

    我知道您说过每个单独的组件运行正常、但我确实难以单独使用比较器:

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JC。

    Michael、您好!

    对于我们的模型、当超出输入范围时、我们会将输出作为误差条件转至中间电源。 看起来输入为负值、超出了输入范围。  

    对于较长的仿真时间和收敛问题、在仿真配置文件中选中 SKIPBP 选项并选择自动收敛会有所帮助。 可能还需要调整 ITL4等一些值、以降低仿真时间。 我还发现、将一个带有电压源的小型串联电阻器接地也有助于实现收敛。