This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:用于预充电的体二极管

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256661/pmp22650-body-diode-for-precharge

器件型号:PMP22650

你好

如果我们使用 SiC 而不是 GaN、则 Fast Leg 和 Slow Leg 的体二极管可用于对 Totempole 的大容量电容进行预充电。 原理图中给出的 D10 (TS40P05GHD2G)不是任意日期。 怎么说???

此致  

N·阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议保留这座桥。 根据我们的经验,桥梁仍然需要通过雷击和浪涌相关的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间