This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4496:不使用 MCU 的方式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25980, PMP4496, PMP41043, BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1255256/pmp4496-way-of-not-using-mcu

器件型号:PMP4496
主题中讨论的其他器件: BQ2597PMPPMP41043BQ25970、BQ25980

大家好、

在查看 PMP4496的 BOM 后、我看到设计人员使用了 MCU 元件

是否有办法不使用 MCU 并仍 实施方案?  

我很高兴听到很多建议。

此致。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为这里的 MCU 用于与 USB Type C 端口控制器进行通信并与 BQ 器件进行交互、还用于对12V 或5V 电源路径管理进行一些逻辑控制、因此在需要时可使用电流配置、 您能否告诉我们您的设计规范和功能,我们有几个新的参考设计采用了最新的 PD 控制器+ BQ 充电器 ,兼容 USB PD3.0100W 充电,同时支持独立运行,无需外部 MCU 和简单的 GUI ,无需固件。

    Br

    最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对我的回答。

    我很高兴看到新的独立稳压器设计100W USBPD 3.0正是我所需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的规格是为4000mA~í n 5000mA 的智能手机充电、带5V 3A 快速充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为对于5V/3A 输入、您将无法支持100W、如果您的目标是具有快速充电器的智能手机、您可以查看以下具有快速充电器 IC 的链接、例如 BQ2597/8作为参考。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助

    您能否向我发送您正在使用独立式 PD 控制器和 BQ 充电器编写的 PMP 移动电源参考设计?  

    我会很有帮助  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我提到的参考设计适用于1-5S 电池应用、这就是它可能需要更高功率的原因、但并不是特别针对移动电源设计、PMP41043如有帮助、请告诉我、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么特别的东西,移动电源智能手机充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道如何实现这个复杂但不包括 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处 PMP41043中的原理图不需要任何 MCU。 请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这个原理图,你也可以,但我不认为方案是正确的,我想它不会有任何类型的 c 或 USB 连接充电电话  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电话应用、我相信 TI BQ25970、BQ25980可以支持快速充电、但这超出了我在本应用的讨论范围  、您可以向 BQ 充电器系列开一张票吗、以便有专家为您在该应用中提供支持吗?