This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:设置 VS 引脚电阻器值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256399/pmp11371-vs-pin-resistor-value-set

器件型号:PMP11371

如何设置 UCC28740DR IC VS 引脚的 RS1和 RS2电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS1决定启动输入电压。 对于该值、请使用:

    其中
    NPA 是变压器一次侧与辅助侧的匝数比、
    VIN (run)是用于使控制器导通(运行)的 AC RMS 电压、
    (对于直流输入、在等式中省略√2项)、
    IVSL (run)是开关导通期间 VS 引脚上拉电流的运行阈值

    RS2决定输出过压阈值。 对于该用途:

    其中
    Vov 是转换器输出端允许的最大峰值电压、
    VF 是电流接近零时的输出整流器正向压降、
    NAS 是指变压器辅助绕组与次级绕组匝数比、
    RS1是 VS 分压器高侧电阻、
    VOVP 是 VS 输入端的过压检测阈值