This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:如何在1kW 至2kW 输出功率下运行

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256232/pmp22650-how-to-operate-with-1-2kw-output-power

器件型号:PMP22650

Hellower,

我们计划以1kW 至2kW 输出功率运行 PMP22650。

以1-2kW 输出功率运行 PMP22650时、是否需要与以~7.4kW 运行时不同的方式运行?

我想使用4kW 输出交流电源、因为我无法立即获得高输出(例如10kW)交流电源。

如果您能告诉我在1kW 至2kW 输出功率下运行的程序、效果会更好。

此致、

前田亮