This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:ADC 电压和电流检测比例因子

Guru**** 2616265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1248908/tida-010210-adc-voltage-and-current-sensing-scaling-factors

器件型号:TIDA-010210

大家好、我之前在仿真中对这个系统建模、以便验证 HIL 类型环境中的控制代码。 有人知道如何查找硬件板载电流和电压检测的调节和失调值、以便我可以将它们包含在模型中吗? 这样、DSP 上的仿真传感器 ADC 值将与硬件匹配。 请参阅以下电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    Vinv 具有以下特性:

    • 输出偏移等于1.65*12k/12k= 1.65V
    • 输出中的增益等于12k/3Meg=0.004
    • 测量范围1.65/0.004=42.5V

    ISEN A 具有以下特性:

    • 输出偏移等于1.65*10K/10k= 1.65V
    • 测量范围1.65V/41/0.002moHm

    感谢您的关注

    此致
    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我发现 总线电压的检测电路也有偏移。

    为什么在总线电压检测中使用失调电压、有什么好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    您是否在谈论测量来自硬件的代码中的偏移? 或者您将更多地讨论在软件中设置失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我的意思是测量来自硬件的代码中的偏移。  

    我无法上传图片、但在原理图文件(TIDA-01020-MB-E2)的第4页、差动放大器的正输入端上有一个1.65V (信号名称是1.65V_2)的添加项。  我不明白为什么要添加1.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    由于测量值始终为正、因此不一定要在测量值中加上1V65。

    这样做的一个优点是可以更轻松地消除测量失调电压、但可以实现不使用1V65的检测链。

    谢谢

    此致

    里卡多