This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:函数 pyXDS110 ._cmapi_connect 错误

Guru**** 2614955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256575/lp-xds110et-function-pyxds110-_cmapi_connect-error

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件:CC3301

您好!

我们正在尝试 通过 LP-XDS110ET 连接到 CC3301、您能给我们一些关于此错误代码是什么意思的见解吗?

谢谢!

科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colin、

    因为您将我们的器件与我们关联起来了。 总之、我确定这实质上意味着 JTAG 未连接。 我不知道为什么我们较新的无线电工具版本产生了不同的结果、但我会将其传递给团队。