This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:MPN 替代器件:RLTI-1373、RLTI-1371和 RLTI-1379

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1254611/pmp22650-alternative-parts-for-mpn-rlti-1373-rlti-1371-and-rlti-1379

器件型号:PMP22650

您好!

我们计划组装 PMP22650参考设计、通过查看 BOM、我们发现以下3个器件的交货周期很长:

 MPN: RLTI-1373 (带 Fly Leads-PMP22650E2的 Rogowski 线圈)

 MPN: RLTI-1371 (具有 FlyLeads-PMP22650E2的 Rogowski 线圈)

 和

 MPN: RLTI-1379  (带 Fly Leads-PMP22650E2的 Rogowski 线圈)

您能否提出我们可以替代的替代组件?

谢谢!

马里奥·V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是定制器件、没有已知的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢您的答复!

    此致、

    马里奥·V.