This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:输出端分接电容器

Guru**** 2614955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256297/tida-010054-splitted-capacitor-at-output

器件型号:TIDA-010054

尊敬的专家:

我经常在输出侧看到这种旋转的电容滤波器。 除了满足电压要求外,这种配置还有什么其他优点吗?

此致

N·阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop Kumar:

    主要原因是降低电容器的最大额定电压。 还可以将散热器连接到中点 电压、以更大限度地减少辐射发射。

    此致、
    安德烈

    亚斯