This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法请求 PSpice for TI 仿真软件

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1256112/unable-to-request-pspice-for-ti-simulation-software

您好!  

我正尝试从以下链接请求下载 PSpice for TI: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?utm_source=google&utm_medium=CPC&utm_campacm=asc-lams-null-58700007787299765_PSpice_RSA-CPC-evm-google-wwe_int&utm_content=PSpic&DS_k=PAkc&gclid

每次我请求时、它都会要求我提供个人信息。 每次提交信息时、我都无法返回到同一页继续该流程。 它一直像这样循环。 我已要求已经下载了 PSpice for TI 的朋友来帮助我完成该操作。 她有同样的问题、她不能同时请求它。  

我输入了不同的电话号码、但它不起作用(来自先前的类似论坛答案)。 我还联系 TI 客户支持寻求帮助、他们让我清除缓存/历史记录、允许站点通过防火墙、更改为不同的器件和浏览器。 所有这些故障排除步骤不适用于申请 PSpice for TI。  

有人可以指导我解决此问题吗? 如果这些故障排除步骤不起作用、也可能是 TI 系统问题。  

此致、  

纳耶姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayeem:

    请尝试以下解决方法:

    谢谢。
    简体中文