This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Code Composer Studio 12中添加 DSP/BIOS 5支持-- TConf 错误

Guru**** 2615645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1255575/adding-dsp-bios-5-support-in-code-composer-studio-12----tconf-error

我试图让一个旧项目再次使用现代工具工作。 旧工程使用 DSP/BIOS 5.41、我正在尝试使用 CCS 版本12。 到目前为止、我已经完成了许多步骤。  

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1255050/adding-dsp-bios-5-support-in-code-composer-studio-12

我目前看到的问题可能与 tconf 相关?

从其他存档项目中、我看到 tcf 文件会生成一些项目的 CDF 头文件和 C 文件。 例如、我的 blinky.tcf 会生成一个 blinkycfg.h 和.c 文件。 到目前为止还没有发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否说明一下这是哪一个 TI 器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就 CCS 而言、它是12.4版。 我尝试使用 DSP/BIOS 5.41.10.36。 我认为 XDC 工具是3.22.01.21。 我不确定的一点是、到处都有各种 xdctools 和 JRE。

    我上次从事该项目的时间是几年前、在使用 CCS v4.2的同时、也使用了提到的其他工具。 在 Windows 10上、我似乎无法再在 CCS v4中运行任何功能。 它无法识别 ti 文件夹中的任何内容。

    我尝试过使用 CCS v12、因为它是最新的。 不确定这些旧库得到了多好的支持。 我已经能够让一些简单项目在不使用 DSP/BIOS 的情况下运行。 由于这个 TCF 不生成必要的代码、我的全部 DSP/BIOS 项目都不会编译。

    我的确安装了 CCS v5、这个工具用于 DSP/BIOS 项目刚刚好。 如果没有令人信服的论据来使用 CCS v12、我可能只是继续使用 v5、因为我可以完成事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有令人信服的论据来使用 CCS v12,我只能继续使用 v5,因为我可以完成一些工作。

    大家好、Justin、

     我将建议您一直使用 CCS v5。 此外、我还建议您继续使用最初安装的 DSP/BIOS 和 XDC 版本。 您有一个我们可以在 e2e 上长期支持的传统器件。 最好使用经证明可以正常工作的原始版本。