This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:用于 TI 的 PSpice

Guru**** 2615705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1253980/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

尊敬的 TI 团队:

作为一些其他用户、我更换了主计算机、当我尝试重新安装 TI PSpice 时、收到以下消息:

尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。

你能帮我吗?

谢谢!

此致、

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C é dric:

    这在工作中。 我们将在完成后通知您。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C é dric:

    这是 完成的。 请再次尝试在新 PC 上安装。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢你,它解决了这个问题:-)!!