请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01604 您好!
在电流传感器设计原理图中、我可以看到一个 SN74LVC1G3157DRYR、它是 SPDT 开关。 这在电流检测中的用途是什么?还有什么信号是进入 S 引脚的 G_AC_I? 
而且、从 Allegro 电流传感器检测到的信号已经具有1.65V (VCC * 0.5)的直流偏置。 那么、在运算放大器电路中使用 AC_CUR_VREF 的原因是什么?
谢谢!
Naveed