This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:电源线和控制线的重叠

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357022/tida-01606-overlap-of-power-and-control-line

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我对电力和控制线的重叠有疑问。


据我所知、控制线应该绕过电力线。

不过、在电路中、有很多重叠并彼此靠近。

您在测试时是否可以进行测试?

Ex1 )直流电源线和门信号重叠

Ex2) 5V 和控制信号

此致、