This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:查找基于 UCC28810/11的非隔离(降压) CV 电源

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356636/ucc28811-looking-for-non-isolated-buck-cv-power-supply-based-on-ucc28810-11

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件:UCC28810

我正在寻找基于 UCC28810/11的非隔离式 HPF 低 THD 恒压电源参考设计。 您能否与我分享以下规格的参考原理图:

1.输入工作交流电压范围:100 - 300VAC

2、输出恒定电压: 24V

3.输出电流:1.5A

实际上、我需要基于 UCC28810/11的 CV 降压解决方案。

请帮我做同样的事。

谢谢  

R·库马尔