This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:有关 TIDA-01606的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TIDM-02008, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355963/tida-01606-question-about-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TIDM-02008PMP23338

尊敬的 TI:

我正在尝试使用 TIDA-01606制造单相逆变器。

我有几个问题、需要相关建议。

1.逆变器电流测量的目的是什么?

-基于我的知识,它有很多噪音,因为它位于适者前面。 我认为这是无用的。

2、修改建议。

-我正在尝试将三相逆变器修改为正弦逆变器。

 但是、当我在 Altium 中尝试使用它时、它无法正常工作。

 我想这是因为我没有图书馆... 你有什么建议吗?

3.参考文件中的任何更新。

- 我相信它应该有一些更新。

  您能告诉我参考文档的更新吗?

-在我构建硬件时,您能提供什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    我们有单相逆变器设计-提供 TIDM-02008。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02008

    我认为这是比从 TIDA-01606进行修改更好的起点。

    有关单相逆变器的最新硬件、请参阅 PMP23338。

    https://www.ti.com/tool/PMP23338

    此致、

    余盛阳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了提供信息。

    大家推荐、我先从 TIDA-01606开始。

    但我的问题没有得到解答...

    能否回答我的问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingi、  

    我建议先使用 TIDM-02008。 而不是 TIDA-01606。  

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    但我对我的问题仍然很好奇。

    如果您不介意、可以为我回答这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的问题转发给 负责 TIDA-01606的团队。 他们应该很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以使用两个电流检测位置来关闭控制装置。 我建议您查看我编写的以下应用手册、其中提到了在 inv 上进行感应和在开关节点上进行感应之间的区别。 https://www.ti.com/lit/an/sbaa541/sbaa541.pdf

    2)我建议你去做这个项目。 创建一个库项目、然后从那里开始。

    3) 3)我建议您在新电路板中使用 TMCS 电流检测。 这些传感器在各种温度下的性能

    谢谢

    此致

    里卡多