This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在模拟第三方模型时 RPC 服务器不可用

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355615/ucc28950-rpc-server-not-available-when-simulating-3rd-party-model

器件型号:UCC28950

您好!  

我将进行 一些修改、运行 IC UCC28950的参考模拟。 我按照以下链接步骤操作:(https://www.ti.com/video/6162754989001) 、以导入 MOSFET 的第三方模型(BSC110N15NS5)。 但是、当我尝试运行 sumulation 时、程序意外退出、并收到以下消息:

请耐心等待。 这可能需要几分钟...
电路已读入并已检查、无错误
INFO (ORPSIM-16627):在设计中检测到以下导入模型:X_U5.DBY (optimos5_150V_CADENIS_pspice.lib)、X_U5.DGD (optimizos5_150V_CADENIS_pSPICE.lib)、X_U5.DMOS (optimos5_150V_CADENIS_pSPICES_5.lib)、U_150V_pSPICE (SPICDEV_5_5.lib)、X_pSPICATECADCE_5.lib_5.lib)、 X_U5.SW (optimizos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U6.DBY (optimos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U6.dgd (optimos5_spice V_cadence_pspice.lib)、X_U6.dmos (cados5_150V_pspice.lib)、X_p150V_optimizence (pBT_3.lib)、 X_U6.Dbt1 (optimizos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U6.SW (optimos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U7.DBODY (optimos5_cadence_pspice.lib)、X_U7.DGD (cados5_spice.lib)、X_p150V_pspice.lib)、X_spice_optimizence (tos_5.lib)、X_p150V_pspice_pspice X_U7.dbt (optimizos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U7.Dbt1 (optimos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U7.SW (optimizos5_spice V_cadence_pspice.lib)、X_U8.DBDY (cados5_150V_pspice.lib)、X_p150V_optimizence (Cadence_p5.lib)、X_p150V_pspice X_U8.dmos (optimos5_150V_cadence_pspice.lib)、X_U8.dbt
El servidor RPC no está disponable.

El servidor RPC no está disponable.

我将随附项目文件。  

感谢 youe2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该仿真在"UCC28950_Steady_State"原理图中进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    请确保将光学器件添加到仿真配置文件中。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    感谢您的回复。 我也这样做了。 我从导入的.lib 文件中生成了模型、并将.lib 添加到仿真配置文件中。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将项目发送给我吗? 我会看到我在结束时能找到什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,我把它附在 hte 第一个评论。 如果您有任何其他需要、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    仿真没有任何问题。

    我不得不将文件添加到我的稳态仿真配置文件中。

    它可能处于您的启动阶段。 打开启动原理图、然后编辑您的仿真配置文件。 添加所需的库并尝试进行仿真。

    大卫