This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:TI 的 PSpice 长期仿真

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357853/lm5117-pspice-for-ti-long-simulation

器件型号:LM5117

您好、TI 团队、

我正在尝试使用 PSPICE for TI 和 LM5117 SPICE 模型来模拟我的设计。

仿真需要很长时间(1小时以上才能显示结果)。 我的运行时间仅为10ms。

是否有方法可以加速仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni

    如果更改仿真选项、 可能会导致收敛错误。 请在启用"自动收敛"的情况下保留原始仿真选项。  

    通常、可以通过使用内存较大的桌面、无需运行除 PSPICE-for TI 之外的其他程序来提高仿真速度。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我使用您提到的默认选项进行了仿真。

    我也在使用32GB 桌面...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni  

    仿真速度与开关频率成反比。 请尝试以较低的开关频率运行仿真。

    - EL