This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606:TIDA-01606老化问题帮助

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1358362/tida-01606-tida-01606-tida-01606-burn-in-problem-help

器件型号:TIDA-01606

大家好、我目前正在做 TIDA-01606的实验3、这是一个硬件实验室平台、增加闭环负载、我的负载目前为20欧姆、当将直流侧的电压增加到130V 或更高时、我的计算机的 CCS 已从控制板上断开、 该界面为浅红色、错误如下所示:

C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.5.0.00143)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动器函数返回无效状态或错误。 (仿真包9.5.0.00143)
IcePick_C_0:20次尝试后无法确定目标状态
IcePick_C_0:在断开连接前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
C28xx_CPU2:JTAG 通信错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动器函数返回无效状态或错误。 (仿真包9.5.0.00143)
C28xx_CPU2:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序

我目前在计算机和燃烧器之间添加了一个 USB 隔离器、但当直流侧的电压增加到130V 或更高时、问题仍然存在、所以我想问原因是什么、有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可以在 USB 电缆上添加共模扼流圈。

    此外、您还可以降低 C2000与计算机之间的通信速度。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有另一个问题要问、我以前添加了磁环、但没有任何效果、顺便说一下、我如何降低 C2000和计算机之间的通信速度