This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280E:建议过孔尺寸和放大器;填充。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357936/tps61280e-recommend-via-size-filling

器件型号:TPS61280E
主题中讨论的其他器件: TPS61280

你好

我有一个采用 TPS61280E 的电路板。 我只想知道我应该向 PCB 的制造商要求的过孔尺寸和类型。 现在、设计看起来像这样、



信号轨道尺寸为0.150mm、接地和 VCC 轨道尺寸为0.200mm、2个过孔为0.10mm 钻孔、KiCad 直径为0.3mm;我要求 填充和封盖(过孔类型 VII)、这一切都好吗?

我尽量找到一些关于 EVK 上使用过孔的详细信息、但没有找到 比用户指南更详细的信息。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [报价 userid="605180" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357936/tps61280e-recommend-via-size-filling "]信号轨道尺寸为0.150mm 和接地和 VCC 轨道尺寸为0.200mm,在 KiCad 中2个过孔为0.10mm 钻孔直径和0.3mm 直径;我要求 填充和盖(通过类型 VII )是好吗?
    [/报价]

    对于 TPS61280也是如此。

     过孔应至少具有100um 的孔尺寸和100um 的孔环尺寸、最小过孔焊盘尺寸= 300um、因此现在设计没问题。 但我们不建议使用较小的过孔尺寸。
    布线宽度和过孔类型正常。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答,我会去设置然后:)