This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010047:需要支持以了解在桥式整流器之后的直流线路上安装 X 电容器的优势。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1347911/tida-010047-need-support-in-understanding-the-benefits-of-having-an-x-cap-on-the-dc-line-right-after-the-bridge-rectifier

器件型号:TIDA-010047

您好!

我目前正在尝试评估设计、以便能够重复使用 TI 器件并根据我的参数进行某些修改。

刚好看到在桥式整流器后、应用 CLC 滤波器来降低 EMI。

我在这里担心的是 C#1 275V AC、此处使用的220nF 是 X-CAP。

将 X-Cap 放置在桥式整流器后面、到底有多大的好处?

鉴于项目正处于关键时刻、请您给我回复优先级问题。

阿马勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    如果需要、可以将 C1移至电桥的另一侧。 此外、可以将 L1移动到电桥的另一侧。 这正是 TIDA-010047的设计人员设计差分模式输入滤波的方式。  

    在任一位置、C1都将看到交流波形。 在电桥之前、波形将是纯正弦波。 在电桥之后、它将进行正弦波整流。