This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4451:我想修改此参考设计以将 USB 类型 C 合并为 UFP、而将 J1 Micro-USB 类型 B 作为单独的连接器、有人可以指导我吗?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, PMP41100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352547/pmp4451-i-want-to-modify-this-reference-design-to-incorporate-usb-type-c-as-ufp-instead-j1-micro-usb-type-b-as-a-separate-connector-can-anyone-guide-me

器件型号:PMP4451
主题中讨论的其他器件:TPS25730PMP41100

您好、该板具有一个 J1 Micro-USB B 类连接器、用于提供板的电源输入、我想对其进行修改、以将其替换为适用于板的电源输入的 USB-Type C。 如何修改此电路以交换这些连接器。 在修改时需要牢记的重要变化是什么。 期待完整的解决方案。 谢谢!