This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:反馈设计

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357861/pmp40379-feedback-design

器件型号:PMP40379
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我当时 使用 PMP40379的参考设计设计设计电路。 我想知道光耦合器的反馈电阻器 R627、R621 (www.ti.com/.../tidrxp7)的设计、 设计 Vout 为230V DC。如果您可以提供任何设计公式、将会更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neethu:

    R627控制反馈电路的快速通道的增益。 这通常表示为 Rpullup/Rled 的增益项。 在 PMP40379中、此表达式为100k/20k、其中100k 是内部 RFB 电阻。 R621允许为 TL431提供偏置、从而在没有电流流经光耦合器时保持其基准电压稳定。

    我想您可以参阅有关使用 TL431进行补偿设计的以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua671/slua671.pdf

    此致、

    本洛夫