This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:无 IC 的 PWM、用于无负载和负载时高达5A 与32V 电压的同步整流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356962/pmp8740-no-pwm-from-ic-for-synchronous-rectification-at-no-load-and-load-up-to-5a-with-32v

器件型号:PMP8740

我们正在针对相同的输出电压和电流使用参考设计。 但是、我们没有从 IC 自身获得用于同步整流的 PWM。

然后、我们应用了高达5A 的负载和32V 电压(大约150W)、仍然没有 PWM。

请告诉我们、直到禁用 PWM 的功率是多少、还请告诉我们如何消除轻负载条件。

谢谢

Chethan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chethan、

    如果我没记错、在 PMP8740中、针对 Pout < 200W 禁用了 SYNC-FET、但我不确定这一点。

    我有意增大了此功率阈值、因为在电池充电器中、避免能量从电池流回电源非常重要。

    不过、您可以通过降低 DCM 引脚(引脚12)上的电压来降低此阈值、这会转换为 PMP8740原理图上 R18的更小电阻值。

    如果您将 DCM 引脚接地短路、则两个 SYNC-FET 输出将始终处于运行状态(不建议将其用于电池充电器、但适用于标准电源)。

    此致、

    罗伯托