This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:电源完整性/阻抗目标

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357651/tlv62065-power-integrity-impedance-goals

器件型号:TLV62065

您好!

TLV62065-Q1在电源完整性方面的阻抗目标是什么?

我们通常将多个 TLV62065用于不同电源网(1V0至3V3)。

此致

尼尔斯·马特维奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niels:

    我们未提及任何特定的阻抗目标值、因为它还取决于 PCB 布局、但是的、不应出现任何与转换器交叉频率接近的会影响转换器稳定性的尖锐谐振频率。

    谢谢。

    法尔海恩