主题中讨论的其他器件:TPS62130A
我正在尝试用不同的电阻容差来运行蒙特卡洛/最坏情况模拟。 我为每个我想改变的电阻器容差创建了全局参数、但其中一个参数会被误解。 我将其设置为0.26%、但最终评估为26%。 分配<1%的容差是否有问题? 对于另一个公差参数1.65%、我不存在此问题。
谢谢。
德鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试用不同的电阻容差来运行蒙特卡洛/最坏情况模拟。 我为每个我想改变的电阻器容差创建了全局参数、但其中一个参数会被误解。 我将其设置为0.26%、但最终评估为26%。 分配<1%的容差是否有问题? 对于另一个公差参数1.65%、我不存在此问题。
谢谢。
德鲁
尊敬的 David:
我刚刚发现这发生在另一个公差是>1%。 我对 Vout 运行最坏情况分析:
在本例中、RLOAD 是唯一具有此仿真容差的电阻器。 在3次运行中、RLOAD 正向变化了1%、负向变化了165%、因此其电阻为-1.43欧姆。 这比前一个案例更为恶劣、因为它会使电阻变为负值。 只是想告诉您以防调查有所帮助。
-德鲁
尊敬的 David:
请查看附加的工程存档。
此致!
德鲁
我已下载并正在运行仿真。 下载中的文件仅包括 design1.OPJ、CMC_max4210.DSN 和 design1-PSpiceFiles.. 当我打开 proj 时、它创建了一个新文件夹 CMC_MAX4210-PSpiceFiles。 但没有库。
我认为 OPAMP 是理想的、TPS62130A 是 TI 的标准配置。 我的本地副本必须从内置库中提取。
是否可以再次存档并包括库? 我想确保我们采用的是相同的设置。
大卫
尊敬的 David:
我没有意识到自己离完成设计有多近、所以这里介绍了库的最新信息。 请告诉我它是否导入正确。 我刚刚运行了 WC 分析、问题仍然存在。
此致!
德鲁
恭喜 Drew! 您发现了真正的错误。
以下是解决方法:
我在末尾验证了这一点、发现如果某个参数指定了%值、那么仿真器不执行相同操作。 例如、PAR=5%且 TOL ={PAR}、 在 TOL=5的情况下可以看到仿真输出。
我已代表您提交 CCR、CCR ID 为2979422、供您参考。
作为一种变通方法、用户可以在属性编辑器中直接指定公差、而不是使用参数。 这应该会有所帮助。 
请告诉我这是否有效。
大卫