This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11451:UCC28740DR

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357805/pmp11451-ucc28740dr

器件型号:PMP11451
主题中讨论的其他器件:UCC28750

您好!

我们希望开发一款最大输出功率为20W、具有电力输送和外部 uC 的 USB 充电器。
我在您的主页上看到您有很多评估板、但我希望避免订购错误的器件。 您建议哪一个板最适合我的应用?
此致
丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们没有任何20W PD 的参考设计。 采用 PD 的最低功耗交流/直流参考设计为45W: https://www.ti.com/tool/PMP40183

    要获得最低成本的解决方案、我推荐这个功率级别下的新型 UCC28750器件。  https://www.ti.com/product/UCC28750

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。 请您给我发送评估板的报价吗?

    此致

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉,但我不理解您的问题。 你说"提供"是什么意思?

    谢谢。

    布赖恩