This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM74810-Q1不在库中、且可下载的 SPICE 模型不能使用

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1358589/pspice-for-ti-lm74810-q1-not-in-library-and-downloadable-spice-model-doesn-t-work

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、我正在尝试模拟 LM74810、我曾下载加密的 Spice 模型、但会生成以下错误:

该器件可以添加到专用的 TI PSpice 库中、还是可以为导致出现该错误提供帮助? 我已经添加了。 lib 和。 将 OLB 文件添加到我的仿真中、如说明视频中所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将把它引向该产品线。 他们应该能够帮助您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    您能否共享您的原理图和仿真配置文件?

    此致、

    S·迪尔