This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359704/pspice-for-ti-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我有人在尝试安装 PSPICE、但在安装过程中遇到困难...

""

方法1:

在点击"申请"后使用先前的个人电子邮件应用

 

该页面要求我填写表格,但后来我没有收到下载链接,我检查我的个人邮件,没有收到任何。

 

方法2:

使用我同事的许可证密钥和 ID (含工作安装)、因为一个许可证可用于3台计算机。 但安装后、我打开 PSPICE 并发现以下错误:

 

 

方法3:

我 通过公司邮件创建了一个新的 TI ID、但尝试几次后、我尚未收到验证码:

  与方法1一样,再次尝试使用新 ID 失败。 我尝试下载安装文件,然后网站要求我填充个人数据,我成功保存,但没有进一步的回应.(如下图).

我仍然无法获取安装文件。

""

我请他们在这里继续讨论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    从 PSpice for TI 页面更新您的个人信息时可能会出现问题。

    请尝试以下操作:

    直接登录 TI.com (而非 pspice 注册页面)。
    转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息
    注销
    请访问 pspice 注册页面并再次申请

    过去、这对其他用户都起作用。 让我们看看它是否适合您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    遵循你的方法,我已成功申请方法1,现在等待批准,感谢你的友好帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续开放一天或两天,以防你遇到任何其他问题。

    大卫