This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法运行仿真

Guru**** 2602865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359437/pspice-for-ti-cannot-run-the-simulation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我的客户在尝试运行仿真时遇到了 PSPICE for TI 错误。 我在下面附上了错误消息。 您能不能看看他们来调查错误的原因? 我怀疑客户无法正确地从 PC 上从网络下载库。  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    由于似乎存在多个问题、您能否让您的客户首先尝试以下方法?

    卸载 PSpice for TI

    Re-启动计算机。

    确保没有为 CAD_PSpice_TI_CAD 设置环境变量 Regr_Srvr

    PSpice 安装 Re for TI。

    这时、开发人员应该能够浏览 TI 元件库并下载任何可用的设计/仿真配置文件。  

    如果这不起作用、请告诉我、我们将从那里继续。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你的答复。 我会让我的客户尝试一下您的方式。

    此致、

    山本俊介