This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:电源和控制线重叠(与先前的问题相同、但我没有找到它的答案)

Guru**** 2602865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359756/tida-01606-overlap-of-power-and-control-line-same-as-previous-question-but-i-didn-t-get-the-answer-for-it

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI:

我对电力和控制线的重叠有疑问。


据我所知、控制线应该绕过电力线。

不过、在电路中、有很多重叠并彼此靠近。

您在测试时是否可以进行测试?

Ex1 )直流电源线和门信号重叠

Ex2) 5V 和控制信号

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    一般而言、您对使高速信号远离电力线/敏感的模拟线路是正确的。  在某些情况下、如果布线必须交叉、您可能需要以90度角交叉以更大限度地减少耦合。  在某些情况下、您应该考虑使用接地平面和防护装置来屏蔽敏感信号免受噪声的影响。

    1606的工作原理是原样,但是布局还有改进的空间。

    开尔文