请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 我绘制了原理图来查看升压转换器的输出、根据数据表、Vref 必须为500mV、并且输出电压应为5V、如布局所示。 但我认为 FB 是错误的、它提供了错误的输出电压。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://drive.google.com/drive/folders/1smkz-0R_Pd1Sxy1WRVW_UOteEsBnNXVh?usp=sharing
e2e.ti.com/.../TLV61070A_5F00_TRANS_5F00_ENCRYPTED.zip
尊敬的 Rumeysa:
根据 TI 政策、 限制对云文件共享站点的访问。 因此、我将 TLV61070A PSPICE 模型配置为您的原理图、工作正常。

此致、
特拉维斯