This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:仿真未产生预期的结果。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630ADDAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1358907/lmr33630-simulation-does-not-generate-the-expected-result

器件型号:LMR33630

我使用数据表和评估板(LMR33630ADDAEVM)上定义的相同元件对 LMR33630ADD 进行了仿真。 唯一的改动是调整 R2/R3、以在降压转换器中实现18V 的输出电压。

与我的预期相反、输出电压不是18V、而是0V。

我已经附上了电路图像和仿真文件。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LMR33630.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    我想我遇到了您遇到的问题、但我确实解决了它。

    我已下载此文件:

    我使用了默认电路、但将 FASTS 更改为1、并将 FB 网络更改为1。

    您在这里可以看到 VOUT 正在收敛到18V。

    我认为这可能与仿真配置文件有关。 当我更改步长时、我确实遇到了问题。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 FASTSS 更改为1并将 Maximum Step Size 设置为20ns、仿真运行非常缓慢、但我们获得的输出为18V。 因此、我的仿真适用于此配置。

    谢谢你。