This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:放大器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1358708/ulc1001-drv290xevm-amp

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

你好。

您能告诉我 ULC1001的 AMP 规格吗?
例如低偏移电压、增益带宽等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表中包含一些与 ULC1001中的内部电流和电压检测放大器相关的信息。 我们决定发布这些信息。 由于放大器位于 IC 内部、因此我们不会发布所有细节、例如外部或独立放大器。 您是否对放大器有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    AMP 没有问题。 我对 ULC1001中的 AMP 特性很好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有更多信息可供披露。