This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:UCC28740-Q1 PMP41009

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1355353/pmp41009-ucc28740-q1-pmp41009

器件型号:PMP41009

您好、Linda:

在 PMP41009设计中、TVS 用于电压钳位、P6KE300A 的钳位电压 VC 为414V、那么如何确保不会超过 HV 引脚700V 的最大电压?

在选择合适的 TVS 来钳制电压时、应考虑哪些因素?

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilin:

    很抱歉这么晚才回复。 钳位电压 VC 414V 在峰值最大峰值脉冲电流1.5A 下进行测试、自256V ~ 315V 当测试电流为1mA 时、PMP41009的电流不会超过1mA、因此 HV 引脚上的最大电压将低于630V。  

    此致

    林达