This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21112:Z 二极管 D1和 D3的功能?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1353913/pmp21112-function-of-the-z-diodes-d1-and-d3

器件型号:PMP21112

Z 二极管 D1和 D3及其电路为 CSN/CSP 提供约27mV 的电压偏移
这将通过测量分流器 R2或 R32对应27A 的电流。
我想知道为什么这样做了? 我很高兴收到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、该失调电压是输入电压的函数。 对于该升压转换器、峰值输入电流可能很大。 这意味着您必须将检测电阻设置为最坏情况下的峰值电流(最小输入电压和最大输出电流)。 在较高的输入电压下、峰值电流将会较低。 这意味着输入电压较高时的电流限制阈值将高于输入电压较低时的电流限制阈值。 因此、要实现一致的电流限制、需要向检测电阻注入一些电压(在较高的输入电压下具有较高的信号)。 这就是此电路实现的目标。