This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:300W DCDC 转换器设计

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359274/ucc2891-design-of-a-300w-dcdc-converter

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、专家!

我想设计一个具有以下规格的300W 直流/直流转换器:

VIN = 70VDC-125Vdc

VOUT = 9VDC-16VDC、标称值为14.4VDC。

Pout = 300W

隔离式拓扑

我遇到了这部分、当时想知道它是否有用。 我还按照数据表给出了设计阶段的计算方法:

e2e.ti.com/.../calculations-forward-converter.xlsx

我遇到了一些问题、希望在解决这些问题时能够获得一些支持。

此致、

G·文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将此器件用于指定的转换器。 请在说明中列出您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    1) 1)同步级:计算出的 Qr 和 QF Vgs 似乎很高。 需要解决什么问题?

    2) 2)光耦合器级的直流增益为-ve:

    3)补偿网络值看起来太大,特别是 FCL 和 Fo。 我不希望使用 CT 进行电流检测、而是使用 RC。

    此致、

    G·文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您认为哪些价值很高? 看起来公式是正确的。 所以我不知道如何改变。 我认为您唯一可以尝试的是使 dmax 更大一点、以帮助降低额定电压、但额定电流会增加。 因此、我不确定您真正想要实现什么。 对于 Vgs、您无法使用变压器绕组直接驱动 SR。 必须使用一些外部电路使 Vgs 的电压处于20V 以内。 您需要在两个红色阻滞部分中添加与下面类似的电路。

    2.它来自两电阻比、如果该比值小于1、则以 dB 为单位的增益为负。

    3.您的 CCL 不正确。 看起来需要如下所示进行校正:

    那么

    此外、第96行不正确、更正后应与以下内容类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您指出这些错误! 我已经进行了这些更正。  

    角度2。 增益为负的不利方面是什么? 这种行为合适吗?

    除了使用 TINA-TI 仿真器、是否有其他方法可以对此设计进行仿真?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增益仍然为正、负是以 dB 为单位的增益。 单个环路增益没有太大意义-您需要实现环路增益目标。

    无其他仿真工具。