This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:涵盖双向直流/直流转换器100V-400V 应用的参考设计

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1359608/tida-01168-reference-design-that-cover-100v-400v-for-bidirectional-dc-dc-converter

器件型号:TIDA-01168

您好!

是否有任何涵盖双向直流/直流转换器100V-400V 的器件或参考设计?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    您有任何更新吗?

    谢谢。